This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:ISOW7842DWER & Amp;ISOW7842DWER 权重检查

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/789203/isow7842-isow7842dwer-isow7842dwer-weight-check

器件型号:ISOW7842

ISOW7842DWER 和 ISOW7842DWER 重量检查  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    感谢您在 E2E 上发帖。 您能否澄清一下您对 ISOW7842的问题? 我不确定您的意思。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要 ISOW7842DWER 和 ISOW7842DWER 重量信息以供客户批准,但在 TI 网站上找不到。 请检查,谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    我对这一延迟的答复表示歉意。 ISOW7842的计算重量为540.4mg、但手动测量的某些单位的重量为438 - 440mg。


    感谢您的耐心等待、
    Manuel Chavez


    PSA:ISOW7842的计算质量从509mg 更正为540.4mg