This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:电压电平转换

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/790786/iso7741-voltage-level-translation

器件型号:ISO7741

团队、  

ISO7741是否可用于将3.3V MCU 电平 SPI 转换为隔离栅另一侧使用的5V 电平?  我认为可以这样做、因为理论上隔离栅的两侧完全相互隔离、但我希望确保这样做。

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    是的、隔离栅两侧的域确实是相互独立的、并且彼此隔离-因此您可以在一侧运行3.3V 电压、而在另一侧运行5V 电压。

    谢谢、
    Abhi