This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763-Q1:是否计划提供 ISO7041等超低功耗版本?

Guru**** 2390630 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7041, ISO7763
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/790329/iso7763-q1-any-plans-to-provide-an-ultra-low-power-version-like-the-iso7041

器件型号:ISO7763-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7041ISO7763

尊敬的 TI 产品管理:

我们对新型 ISO7041等超低功耗数字隔离器非常感兴趣、但具有以下规格:

-在20年内提供至少1500Vdc 的连续工作电压直流隔离

-支持5.0V 提供的组件(不仅是3.3V)

- 6个通道、而不是仅4个(方向:6/3)

-符合汽车 AEC-Q100标准、温度范围至少为-40至+125°C

是否有提供这种装置的计划,至少满足位置1和2的愿望? 任何信息都将极大地帮助我们完成设计注意事项和决策。

此致

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    非常感谢您的反馈。 我将获取这些信息并将其提供给我们的系统设计人员、以帮助他们在将来定义更好的器件。 作为一般政策,我们不会在公共论坛上讨论未发布的器件的时间表,因此我无法为您提供此类器件的可用日期。

    为了让我们更好地理解-您能不能对您为什么需要这些要求给出一些见解? 这六个通道对我来说非常有意义-但对于低功耗、我希望您希望更低的 Vcc 电压-而不是像5V 那样更高。 应用是什么?

    ISO7763似乎是您目前所需的最接近的器件-但我想它对您的应用而言耗电太大。 您的功率预算是多少?

    谢谢、此致、
    Dan