This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离器件的建议

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, ISO7821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/789091/recommendations-for-isolated-part

主题中讨论的其他器件:ISO7721ISO7821

你(们)好。

您能否为具有以下规格的器件提供建议

  -增强型双通道数字隔离器(1合1输出)
- 1500V 增强型隔离
-通过 UL60950或 UL62368认证(良好但不需要连接)

如果每侧能够提供3.3V 电压、那将是不错的。

 一个类似于 ISO772x 系列的器件、供您参考。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    采用 DW 和 DWV 封装的 ISO7721可能是您想要的:它具有1个正向通道和1个反向通道、1500Vrms 最大工作隔离电压、可在隔离侧和非隔离侧由3.3V 电源供电、并通过 UL60950-1认证。

    如果在增强型隔离电压上优先选择裕度、则 ISO7821采用 DW 和 DWW 封装。

    这些器件建议是否有用? 请告诉我!


    感谢您选择 TI 器件、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manuel、

    我需要1500V 的增强型电压。 这里的工作电压不足以满足要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    最大工作隔离电压与最大工作增强型隔离电压等效、因为这些是增强型数字隔离器部件。 该增强型电压电平意味着在不影响隔离器寿命或可靠性的情况下、可在该电平以下正常运行。

    所有额定 ISO77xx 和 ISO78xx 绝缘电压均得到增强、包括峰值电压、瞬态电压和浪涌电压。 您是否期望系统中的浪涌高于1500V? 该隔离器将在何处实现?


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    以上答案是否回答了您的问题? 如果是、请通过回复此主题或单击"此已解决的我的问题"按钮通知我。 如果很快没有响应、此线程将关闭。


    感谢您选择 TI 器件、
    Manuel Chavez