This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:CPG 外部爬电

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/789999/iso1541-cpg-external-creepage

器件型号:ISO1541

大家好、

我们可以看到">4mm "是 ISO1541数据表上的外部爬电。
您能告诉我们实际的测量值吗?

此致、
Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    我们通常不会共享爬电的实际测量值、因此可保证 ISO1541的爬电距离始终大于4mm。 因此、客户可以安全地将此器件用于所有需要高达4mm 爬电距离的应用。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao