This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1500:关于浪涌保护

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1500, THVD1429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/789169/iso1500-about-surge-protection

器件型号:ISO1500
主题中讨论的其他器件: THVD1429

您好、社区成员

我希望具有与 ISO1500中的 THVD1429相同的浪涌保护功能。

(±2.5kV IEC61000-4-5)

请告诉我们您推荐的电视。

正在等待您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user5260008、

    Littelfuse 的 SP1255可用于保护 ISO1500免受超过2.5kV 的浪涌影响。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    感谢你的答复。

    我调查。

    用户5260008