This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721-Q1:请提供 SO7721QDRQ1和 ISO7720QDRQ1 MTBF/FIT、

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/788712/iso7721-q1-please-provide-so7721qdrq1-and-iso7720qdrq1-mtbf-fit

器件型号:ISO7721-Q1

您好:  

   我们需要这两个芯片 ISO7721QDRQ1、ISO7720QDRQ1、MTBF/FIT、请提供帮助、谢谢! (例如、LM3478QMM/NOPB 的屏幕截图)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5785003:

    感谢您与我们联系!
    让我咨询我们的可靠性专家、然后就此与您联系。

    此致、
    Manasa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户5785003:


    ISO7721QDRQ1和 ISO7720QDRQ1的可靠性数据具有相同的值。 请查找以下数据:
    时基故障= 0.5
    MTBF = 2.02E+9


    此致、
    Manasa