This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763-Q1:SSOP 和 SOIC 之间的差异

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7763

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/868470/iso7763-q1-difference-between-ssop-and-soic

器件型号:ISO7763-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7763

您好、TI 团队

我的客户尝试使用 SSOP 封装在 ECU 中的微型计算机之间进行通信。

我们是否应该将 SOIC 视为假设直接应用 ESD (例如连接到其他 ECU)的封装?

如何正确使用 SSOP 和 SOIC?

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    我假设您是指16引脚 SSOP 和8引脚 NB (窄体) SOIC 封装。
    SSOP 封装和 SOIC 封装器件之间的电气性能不应有太大差异。 这些封装之间的间隙/爬电距离值只有很小的差异、否则没有太大的差异。

    请注意、ISO7763仅采用 SSOP 封装、不采用 NB SOIC 封装。 ISO7763采用16引脚 WB (宽体) SOIC 封装、这是一种更大的封装、可提供更高的间隙/爬电距离、因此具有更高的隔离规格。 否则、大多数电气规格/性能应保持不变。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、koteshwar-san

    感谢您的回答。

    很抱歉耽误你的回答。

    我是在年底度假的。

     

    我知道。

    我注意到、数据表中的"3描述"开头提到了这一点。

    "ISO776x-Q1器件是高性能六通道数字隔离器、可提供符合 UL 1577的5000VRMS (DW 封装)和3000VRMS (DBQ 封装)隔离额定值。"

     

    此致、

    高志林