This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:VCC1提供3.3V 电压、但输出提供1.2V 电压

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/868918/iso1212-vcc1-is-given-3-3v-but-output-given-is-1-2v

器件型号:ISO1212

我必须跟随使用去耦电容器的评估板、并将其放置在小于2mm 的位置。 但输出始终为1.2V。 输入电压为7.4V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我是说 SENSE 引脚的电压为7、4V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choirul、

    感谢您与我们联系。
    您能否与我们分享还包含组件值的原理图? 首先、我将尝试查看原理图、以查看原理图是否存在任何问题、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 OSC 进行检查、SENSE 引脚中的信号仅提供半波。 我一直遵循此论坛中的任何说明、请您帮助。

    我想检测120VAC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Choirul、

    您是否能够提供 Vsense 和 Vout 的波形? 此外、值为330nF 的 C14、C15、C16和 C17可能过高。 您能否尝试移除这些电容器以查看这是否有帮助?

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    G:Vsense
    Y:输出电压

    条件:

    1.删除了 C14、C15、C16、C17。

    输入:约114VAC

    将 Rth 放置在桥式二极管之前是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO1212在 VSense 中需要更大的电流、Rth 会限制电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Choirul、

    是的、根据数据表中的图30、将 Rthr 放置在整流器之前是正确的。 现在、器件似乎根据布置的波形正常工作。 是否仍然存在问题?

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    我已经解决了这个问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choirul、

    很高兴听到您能够解决此问题。 请告诉我们问题的原因是什么、您如何解决? 如果其他人遇到相同的问题、这将帮助我们快速解决问题。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao