This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7421:电平位移设计

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7421, ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/868626/iso7421-level-shift-design

器件型号:ISO7421
主题中讨论的其他器件: ISO7721

我想设计一个电平位移电路、其中采用 ISO7421、VCC1=5V、GND1=0V;VCC2=-15V、GND2=-20V。

您能否帮助检查此器件是否可以执行此应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隔离器的典型应用是实现电隔离、您甚至不知道两侧之间的电压差。

    具有20V 恒定电压差的电路只是这种情况的一个特殊情况、可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richie、

    是的、您描述的电压电平正常、器件工作正常。 尽管 VCC2为-15V、GND2相对于 GND1为-20V、但 VCC2相对于 GND2的电势仍为5V、处于数据表建议的限制范围内。 GND1和 GND2之间的电压差为20V、也在数据表限制范围内、并且该器件可支持高达566V 的电压差。

    请务必确保连接到 VCC2侧输入引脚的输入信号相对于其 GND 基准 GND2也处于数据表限制范围内。 这意味着 VCC2侧的输入信号电压应相对于 GND1介于-20V 和-15V 之间。

    ISO7421是我们较旧的器件系列之一、我建议客户改用 ISO7721、因为 ISO77xx 系列是我们最新的数字隔离器系列、可提供最佳性能和成本优势。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

    我将应用一些样片进行尝试。