我正在开发一个由 Raspberry Pi 控制的 IIoT 网关、它具有32个24V 数字输入通道和8个0.5A 输出。 信号接口现在通过多路复用器实现、Raspberry Pi 通过 SPI 进行切复用。 我有一个功能板、但它不是确定性的、因为它没有任何类型的保护和隔离。 我现在正在进行最终设计、TI 材料非常有用。
我已经学习了很多、并为我的新设计选择了3个参考:
低于1W 的16通道隔离式数字输入模块参考设计
www.ti.com/.../TIDA-01508
适用于25W PLC 控制器单元的输入保护和备用电源参考设计
www.ti.com/.../TIDA-03031
用于 PLC 的低侧0.5A 8通道数字输出模块
www.ti.com/.../TIDA-00236
现在、我想知道这些是我的设计的最佳参考、还是有更新的技术可以更好地使用
谢谢