This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助定义适用于物联网网关开发的最佳参考设计

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/867628/help-to-define-the-best-reference-design-for-iot-gateway-development

我正在开发一个由 Raspberry Pi 控制的 IIoT 网关、它具有32个24V 数字输入通道和8个0.5A 输出。 信号接口现在通过多路复用器实现、Raspberry Pi 通过 SPI 进行切复用。 我有一个功能板、但它不是确定性的、因为它没有任何类型的保护和隔离。 我现在正在进行最终设计、TI 材料非常有用。

我已经学习了很多、并为我的新设计选择了3个参考:  


低于1W 的16通道隔离式数字输入模块参考设计
www.ti.com/.../TIDA-01508

适用于25W PLC 控制器单元的输入保护和备用电源参考设计
www.ti.com/.../TIDA-03031

用于 PLC 的低侧0.5A 8通道数字输出模块
www.ti.com/.../TIDA-00236

现在、我想知道这些是我的设计的最佳参考、还是有更新的技术可以更好地使用

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您关注德州仪器。  我们已收到您的问题并将其转发给我们的工业系统 工厂自动化团队。  由于是假日季、我们的大多数团队在1月2日之前都外出度假。  请在1月2日之前给我们一些时间 来回顾并回答您的问题。  

    此致、

    John Fullilove

    参考设计操作

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于数字输入、ISO121x 器件非常可靠、可实现通道-通道隔离。 不过、对于高密度应用、您可能愿意使用单个隔离器来节省成本。 我建议查看:

    - TIDA-00117

    对于数字输出、您没有指示它们是高侧还是低侧。 无论采用哪种方法、我都建议您检查:

    - TIDA-00320 低侧0.5A

    TIDA-01552 高侧2A

    - TIDA-00319 高速 DQ

    我建议查看下面的 EE 方框图

    工厂自动化门户

     在 PLC 部分下、有许多设计包括保护电路和电源电路

    您可以使用 参考设计搜索工具搜索参考设计、尤其是电源设计

    也可以使用 Webench Power Designer 工具生成电源解决方案

    希望您通过这些材料了解所需内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 您的提示对我的研究和开发非常有用。

    TI 提供任何类型的支持来 秘密地验证原理图和布局、并使用其产品进行开发? 如果没有、TI 专家在设计完成后提供有关其反馈的最佳方式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们不提供通用原理图审阅来避免客户的任何 IP 污染。 但是,如果您的公司有专门的销售代表,您可以向他们提出此请求。 客户指派的现场工程师若不在 TI 之间广泛共享其信息、可进行特别审查。