This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7820LL:需要您的帮助来推荐、具有隔离功能且无 EN 引脚的双向传输可替代 ADN4650 LVDS;

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7820LL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/868843/iso7820ll-need-your-help-to-recommend-two-way-transmission-with-isolation-without-en-pin-can-replace-the-adn4650-lvds

器件型号:ISO7820LL

你(们)好

需要您的帮助来推荐、隔离式双向传输可以取代 ADN4650 LVDS、无需 EN 引脚;
搜索发现 ISO7820LL 似乎更合适、但我们的 CPU 不启用触发信号、程序不定义使能端口。 最初的设计是隔离变压器、因此未启用触发信号。 ISO7820LL 的;引脚需要一个高功率和低功率电平控制 μ V

谢谢

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    感谢您发帖到 E2E! 虽然 ISO782xLL 具有使能引脚、但在器件运行期间无需由逻辑控制。 使能引脚可保持悬空或通过4.7kOhm 电阻器连接到相应的 Vccx、以持续使能输出。

    您的系统是否可以接受这种情况?

    请期望在工作时间内收到后续回复。

    最棒的

    Manuel Chavez