This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:我们是否可以让 VIL 接近0V?

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/868228/iso1540-may-we-let-vil-close-to-0v

器件型号:ISO1540

你(们)好,先生  

根据数据表、我们知道 Vil=0.3×VCC2、但我们希望 Vil 更接近0V。  

是否有任何方法可以帮助它?

                          令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    0.3 x VCC2是 ISO1540在器件第2侧的最大 VIL 规格。 这意味着应用于 sda2/SCL2上 ISO1540的输入信号应小于0.3 x VCC2、因为它被视为低电平。 因此、施加0V 也将被视为有效的低电平输入。

    这是否能回答您的问题?

    此致、

    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    因为我们发现 VIL 闭合0.8V。 但我们不知道如何让它闭合更多的0V。

                     令人很烦

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO 的输入阻抗约为无穷大;输入端的电压仅由驱动信号的器件以及连接到此线路的任何其他组件决定。 上拉电阻有多大? 请显示原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    您是说器件的 SIDE1上的输出接近0.8V (这是器件的 VOL1规格)、并且您希望将其降低至接近0V 吗?
    不幸的是、这无法实现。 ISO1540的输出电压是固定的、并且将处于数据表中给出的规格范围内。 为了实现双向通信、特意将 Vol1规格设置为0.65V 至0.8V、请阅读以下常见问题解答以了解有关此主题的更多信息。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao