This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7842:完整编号 ISO7842FDWWR:帮助检查其内部模块。

Guru**** 2451510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/868393/iso7842-full-iso7842fdwwr-help-to-check-internal-block-on-it

器件型号:ISO7842

尊敬的 TI 专家:

我们现在使用 ISO7842FDWWR、然后发现电源问题。

当我们在芯片的异常电源下进行测试时、IC 仍然可以工作。 怀疑 EN2引脚和 VCC2引脚通过二极管在内部连接。 请帮助确认内部电路、谢谢。

背景:VCC1和 GND1通常提供5V 电压、而 VCC2和 EN2通常提供5V 电压。 但是、当16引脚 VCC2引脚通过 PCB 焊盘断开连接时、IC 仍然可以工作。 测量结果表明、16引脚 VCC2的电压约为4.2V。

  • 为什么在 VCC2没有电源的情况下它仍然可以工作? (只有 EN2具有5V 电源)

     

     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有输入和输出引脚实际上都具有从 GND 到 VCC 的 ESD 保护二极管。 当您施加高于 VCC 的电压时、电流将流入 VCC 并为芯片加电。 (这就是绝对最大额定值禁止此类电压的原因。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、青色、

    您猜对了、所有输入/输出和电源引脚之间都有 ESD 保护二极管。 下图显示了 ISO7842FDWW 输入引脚的内部原理图。

    当这些输入引脚上存在 ESD 电压时、ESD 二极管会将输入电压钳制到电源电压、从而保护器件。 这些二极管仅用于持续时间非常短(几十毫微秒)的 ESD 瞬变、因此不建议在电源不可用时对输入引脚施加持续电压。 这将缩短 ESD 二极管的寿命并可能损坏它们。

    上述操作还违反了任何输入引脚上允许的绝对最大额定电压。 输入引脚的绝对最大额定值为 VCC+0.5V、这意味着如果 VCC 电压为0V、则输入电压应小于0.5V、否则可能导致器件损坏。

    我希望这能澄清你的疑问,如果你有任何其他问题,请告诉我。 谢谢你。

    此致、
    Koteshwar Rao