This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:更换 SI8600ac

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/868491/iso1540-replace-si8600ac

器件型号:ISO1540

尊敬的团队:

我是否知道我可以使用 ISO1540来 P2P 代替 SI8600ac?

https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/Si860x.pdf

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、ISO1540可用于替代 Si8600AC。 这两个器件在 SIDE1/SideA 上具有与其输入(VIL)和输出(VOL)阈值电压略有不同、因此最好交叉检查这些阈值是否与它们所连接的器件兼容。 如果您需要我查看此兼容性、我将很乐意这样做。 我需要连接到 ISO1540 SIDE1的器件的器件型号、或者甚至连接到 ISO1540 SIDE1的器件的 VIL 和 VOL 电压阈值也应足以确定它们是否相互兼容。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao