This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:更换 ADUM1411

Guru**** 2450480 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/868490/iso7741-replace-adum1411

器件型号:ISO7741

尊敬的团队:

我是否知道 ISO7741F 或 ISO7741可以通过 P2P 代替 ADUM1411?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    除了引脚7和引脚10外、ISO7741和 ADualM1411在所有引脚上都具有相同的功能。 ADUM1411将这些引脚命名为 CTRL 引脚、该引脚决定输出默认状态是低电平还是高电平、而 ISO7741将这些引脚命名为 EN、以启用输出。

    您可能可以查看客户应用原理图、以查看 CTRL 引脚是否被拉高、拉低或保持开路。 如果 CTRL 变为高电平或保持断开、则 ISO7741的功能将与 ADuM1411完全相同。 如果原理图中的 CTRL 为低电平、则 ISO7741或 ISO7741F 无法替换 ADuM1411、因为由于 EN 为低电平、ISO7741的输出将被禁用。

    我希望这能回答你的问题。 如果您仍不清楚或有任何其他问题、请告知我们。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao