This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763-Q1:关于 Vcc1和 Vcc2的容量。

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/868438/iso7763-q1-about-the-capacity-of-vcc1-and-vcc2

器件型号:ISO7763-Q1

您好、TI 团队

 

我的客户将使用 LDO 为 Vcc 供电。

数据表建议 VCC1和 VCC2使用0.1µF μ F 电容。

仅 LDO 输出电容器是否不够?

即使使用了 LDO,Vcc 是否仍然需要0.1μF μ F 的电容?

 

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    是的、即使 LDO 输出端有足够的电容器、器件也需要在其电源引脚- VCC1/GND1和 VCC2/GND2上有自己的去耦电容器。 这样可确保满足器件的瞬态电流要求、并且器件工作顺畅。 这对于良好的 EMI 性能也很重要。

    对于 MCU、ADC 等大多数器件而言、这是事实。谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar-San

     

    感谢您的快速响应。

    我知道。

     

    此致、

    高志林