This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:ISO3082DWR

Guru**** 2554100 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/868151/iso3082-iso3082dwr

器件型号:ISO3082

您好!

我们的产品中使用的是 ISO3082DWR IC。 我们需要40度和50摄氏度的工作温度下的 MTBF 数据。

谢谢、  

Sameeha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    您可以在 Reliability Esitmator 中的以下链接中找到 ISO3082的 MTBF 数据。

    给出了使用温度为55°C 时的数据。 您可以使用以下链接中的降额工具查看 MTBF 如何随使用情况/应用温度的变化而变化。

    此致、
    Koteshwar Rao