This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:每当 IO 引脚处于活动状态时都发生闩锁

Guru**** 2535020 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7842, LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/865263/isow7842-latch-up-whenever-an-io-pin-is-active

器件型号:ISOW7842
主题中讨论的其他器件: LP2985

您好!  

为客户发布-  

当 IO 引脚处于活动状态时、似乎会发生闩锁。  当它锁存时、每150ms 会出现浪涌电流尖峰持续数秒(最长30秒)、然后闩锁情况消失。

导致这种情况的原因是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lindsey、

    感谢您在 E2E 上发帖! 通过"锁存"、ISOW7842输出是否不跟随器件输入? 您能否提供每150ms 重复一次的电流尖峰波形? Viso 上的负载是多少?它是通电还是断电?

    原理图也很有用、但 Vcc 上的电容可能不足。 请描述闩锁条件详细信息、并分享对上述问题的见解以进行确认。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、LDO LP2985会每150ms 引起一次浪涌电流尖峰、从而导致5V 电压下降、然后每150ms 引起一次复位。

    此 LDO 的轻负载(6-10mA)是否会导致问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lindsey、

    如果 LDO 输出消耗的电流大于输入可提供的电流、则电压预计会"下降"。 该 LDO 位于 ISOW 的初级侧还是连接到 Viso?


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lindsey、

    此对话正在通过电子邮件进行、但以下几点:

    • 系统原理图已共享
    • 已请求信号输入和输出、Vcc 和 Viso 的波形
    • 增加 Viso 和 LDO 输入上的电容并未改善行为
    • 已请求使用新器件重新测试
    • 当 INA 由逻辑(控制 LDO 使能)控制时、会观察到"尖峰"、但当手动切换时不会观察到

    更新将随着线程的进行而继续。


    谢谢、
    Manuel Chavez