This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:两个电源中的隔离电源不同

Guru**** 2950510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/867734/iso7741-isolation-supply-different-in-both-supplies

器件型号:ISO7741

如果 Vcc1为5V 且 Vcc2为3.3、IC 是否能够准确工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    感谢您发帖到 E2E! 通常情况下、请预测 工作时间内的回复。

    是的,如果 Vcc1 = 5V 和 Vcc2 = 3.3V,包括 ISO7741在内的 TI 数字隔离器将正常运行,并且准确地显示在数据表中,反之亦然。

    请注意、输入信号应与相应的 Vcc 电平匹配、输出信号也将与相应的 Vcc 匹配。

    最棒的

    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您将其清除。