This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:TI 与 CIO 的隔离优势1pF

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/866994/iso7740-ti-isolation-advantage-with-cio-1pf

器件型号:ISO7740

大家好、团队成员

请在下面告诉我吗?

如何使其成为1pF 的小电容?

2.为什么小电容值带来好处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahasi-San、

    感谢您的发帖! CIO 值是 ISO77xx 输入和输出引脚之间的有效电容。 该电容并不完全是串联隔离电容器的值、但隔离电容器是使用 TI 的硅工艺构建的、具有多个层、如 TI.com/isolation所示。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该值是否有任何意义?

    客户是否应该喜欢"CISO 的大价值"或"低"、为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    该电容表示器件输入和输出引脚之间存在的所有电容、包括隔离电容和寄生效应。

    较小的 CIO 值更好、因为任何寄生电容往往会成为共模瞬变的耦合路径、这会降低 CMTI 并在瞬变情况下损坏数据、因此这也是与光耦合 器相比的一个优势、光耦合器由于 CIO 电容较大、通常具有较差的 CMTI。 CMTI 是电机驱动、电力输送、光伏逆变器和医疗等众多应用的重要关注点。


    周末愉快!

    Manuel Chavez