This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:ISOW7841的过压保护

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, TLV3012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/861653/isow7841-overvoltage-protection-for-isow7841

器件型号:ISOW7841
主题中讨论的其他器件: TLV3012

您好、Koteshwar、

我们根据 SLLA440使用多个 ISOW7841 +过压保护电路构建了该电路板、并修改了之前信函中的电阻器值。 遗憾的是、所有 ISOW7841都不会打开- PFET 似乎阻止了这种情况(当 PFET 被移除时、输出电压正常)。

我随附了原理图-您能查看一下并提出建议吗?

谢谢、

Gorane2e.ti.com/.../320879_2D00_B-11_5F00_RS422_2D00_3-Interface_2D00_Isolated.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goran、

    我是 Koteshwar 的同事 Manuel Chavez。  PMV30XPEA 的栅极电容可能过高、以至于 TLV3012无法驱动、因此 P-FET 可能会持续将+3V3-ISO3短接至0V-ISO3。 是否可以尝试改用 DMP3056L?


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    非常感谢您的快速回复-我将尝试 DMP3056L (需要几天时间才能进入)。

    我唯一的问题是 DMP3056L 的栅源阈值电压比 PMV30XPEA 高得多、因此可能还需要提高 UVTP -我将告诉您结果。

    谢谢、

    Goran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goran、

    没问题! 感谢您预测申请并订购 DMP3056L。

    在修改 UVTP 电平之前、您能否在交换了漏极和源极引脚的情况下重新尝试对 PMV30XPEA 进行测试? 我之前没有意识到、但该组件可能连接错误。

    我期待您的答复。


    最棒的
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goran、

    希望所有这些都很好。 请告知我们、如果如上所述切换 P-FET 的漏极和源极引脚、则允许此电路中的 ISOW7841上电。


    周末愉快!

    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Manuel!

    肯定会做的-我保持安静的原因是我在其他项目上有一些紧迫的事情要做-我希望我能在一周中返回到这个项目,并让你知道它是怎么发生的。 话虽如此(又看了我的图),我很肯定换用的漏极和源极引脚会解决这个问题——有时最明显的错误很容易被遗漏。

    我一获得一些结果、就会立即与我联系!

    此致、

    Goran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goran、

    不用担心! 很抱歉、我最初遗漏了这个内容。 我很高兴我们找到了一个可能的解决方案,并期待收到您的回复:)


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    我们在上周晚些时候成功地重新开始了这个项目。

    我们已经使用交换的漏极和源极引脚以及不同的 P-MOSFET (Rohm、RQ5C035BCTCL)测试了电路(无 ISOW7841)、并且在 OVTP = 3.7V 时的行为符合预期。

    在测试整个电路(使用 ISOW7841)时、我们看不到任何问题、很难检测 ISOW7841是否完全超出稳压范围-我们当然会进行更多的测试、 但是、如果您知道将 ISOW7841引入非稳压模式的简单方法、则会有所帮助、因此我们可以看到、当电压降至 UVTP = 1.9V 以下时、P-MOSFET 会按预期重新启动。

    此致、

    Goran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goran、

    听得好! 请允许我通过个人消息跟进。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Manuel!