This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:使用翻转变压器的4V 输出

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/865283/sn6505b-4v-output-using-flipped-transformer

器件型号:SN6505B

在6505B 数据表中、有很多变压器可选。 Wurth 75031xxx 系列由于尺寸的原因特别适合。该系列的'012为1.1:1、TI 建议从表3中的5V -> 5V (无 LDO)进行转换。  

我想将该部件视为初级部件、以获得5V 输入和4.1V 输出(后置二极管)、然后 LDO 在电流为50mA 左右时降至3.7V。

变压器规格为(1 =初级、2 =次级、如规格所示):N1 = 1、R1 = 0.31欧姆、L1 = 475 μ H、N2 = 1.1、R2 = 0.33欧姆。 L2不符合规格、但可以计算为574 μ H。

正常使用时、该变压器的输入 VT (SN6505驱动的引脚1和3)为11Vus。

如果变压器发生翻转并且 SN6505B 驱动引脚4和6而不是1和3、那么 SN6505B 将看到更高的 VT 产品、对吗? 我已经构建了(与规范中的图34相同)这个值、并且看到在二极管处于负载下后的目标电压为4.1V。  

有人认为这种安排或上述数学方法有任何问题吗? 具体而言、翻转变压器并将次级侧视为初级侧? 隔离并不重要。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SeattleEE、

    我很高兴知道我们数据表中包含的变压器很有帮助。 尽管可以计算次级侧电感、但由于未指定变压器次级侧的饱和电流、因此无法保证 V-t 积的增加。

    可以使用翻转式变压器、根据您提供的信息、似乎可以在负载上进行测试、但我们鼓励供应商确认其器件在此设置中是否按预期运行。

    SN6505B 在5V 输入电压下所需的 V-t 积是固定的(~7.6Vus)、因此变压器支持的较高 V-t 积意味着可防止变压器饱和的裕度。 正在使用哪种肖特基二极管?

    请联系 Würth 并告知我们他们的回复。 从 SN6505B 的角度来看、这是可以接受的。


    尊敬的、
    Manuel Chavez