This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:电流限制/短路保护

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/864401/sn6501-current-limit-short-protection

器件型号:SN6501
主题中讨论的其他器件: SN6505B

您好!

我对 SN6501有一个应用问题:如果变压器在次级侧短路、该器件是否能够自我保护? 即是否存在由器件施加的电流限制或热关断?

还是使用明确引用 ILIM 功能的 SN6505B 更好?

谢谢!

此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    感谢您的提问。  

    你 绝对正确! 在此、SN6505是应用的更好部分。 它具有电流限制和热关断功能、这意味着6505可以在短路时保护自身。 6501没有这些功能。  

    希望这对您有所帮助! 如果您需要其他帮助、我们随时为您服务。

    谢谢、

    Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhi:

    感谢您的确认!

    此致、

    Alberto