This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:FIT / MTBF

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/863906/iso1541-fit-mtbf

器件型号:ISO1541
主题中讨论的其他器件: ISO1540

大家好、

您能否为我提供 ISO1541D 的 FIT / MTBF?

谢谢、此致、

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    您可以在以下 E2E 帖子中找到 ISO1541D 的 FIT / MTBF 数据。 请注意、ISO1540和 ISO1541的数据相同、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao