This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:功率耗散

Guru**** 2451510 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501-Q1, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/863775/sn6501-power-dissipation

器件型号:SN6501

您好!

我需要计算 SN6501QDBVRQ1的功率耗散、 SN6501QDBVRQ1的任何功率耗散计算或数据表、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivasan、

    感谢您关注 SN6501-Q1。

    数据表中给出了 SN6501消耗的平均电源电流(ICC)、如下表所示。

    除了 ICC 电流、该器件还将在连接到引脚 D1和 D2的两个 MOSFET 中消耗功率。 MOSFET 中耗散的功率可以使用数据表中规定的 RON 值以及流经这些 MOSFET 的电流来计算、这些电流取决于负载电流。 变压器中心抽头的平均输入电流(Iin)分布在这两个相同的 MOSFET 上。 因此、您可以使用 Iin 和 RON 来计算 MOSFET 中的功率耗散、并使用 Vcc 和 ICC 来估算器件其余部分中的功率耗散。 总值应为您提供器件的总功耗。

    此致、
    Koteshwar Rao