This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:外部时钟要求

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/863686/sn6505b-external-clock-requirements

器件型号:SN6505B

在 SN6505规范中、我不清楚这一点:我可以随时应用/删除外部时钟、如果应用、请让 SN6505使用外部时钟(如果不使用、则返回内部时钟)吗? 我看到 T_CLKTIMER 间隔、这表明如果外部时钟消失、SN6505将暂停约20us、然后切换到从其内部时钟运行。 但是、如果我稍后重新应用外部时钟、它是否会再次切换到使用外部时钟? 或者、在上电或使能端仅进行一次评估吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SeattleEE、

    感谢您发帖到 E2E! 是的,一旦检测到外部时钟,SN6505就会切换到该时钟,如果将其移除,则会切换回内部时钟。 时钟可以反复打开、然后关闭并返回、而无需复位 SN6505。

    请预测在正常工作时间内的任何后续回复。

    感谢你能抽出时间!

    Manuel Chavez