This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7821:封装和外壳之间的隔离

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/862157/isow7821-isolation-between-package-and-casing

器件型号:ISOW7821

我的客户 PCB 上的组件高度非常有限、因此需要在封装顶部和外壳之间遵循隔离指南。 无隔离组件(朝向封装顶部)的允许高度为2.5mm、具有(至少)基本隔离的组件的允许高度为3.0mm。 ISOW7821F 的高度为2.65mm、只有在向封装顶部提供基本(增强型甚至更好)隔离时才能使用。  

谢谢

Josef   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    我不确定是否完全理解客户的问题。 我从您的帖子中了解到、客户需要最大(还是最小?)的隔离器 对于基本隔离、器件高度为3.0mm、我不确定它们是否需要基本隔离或增强型隔离、以及是否需要更高或更低的高度。 ISOW7821F 的高度为2.65mm、小于3.0mm、因此应满足客户要求。

    如果我的理解有误、请务必详细说明您的问题和客户要求。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题是 ISOW7821F 封装顶部与外壳之间的隔离(我们不讨论 IC 的内部隔离)。 如果封装顶部为基本绝缘、则我们可以使用该组件。 我们的要求:如果所用组件的顶部为基本绝缘、则其高度可以为3mm。 如果不是、则为2.5mm。 ISOW7821F 封装的高度为2.65mm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koti、

    为了满足隔离准则、封装顶部和机箱之间需要有一定的气隙。 根据 ISOW7821F 向其封装顶部提供的隔离、此气隙可以更小或更大。 如果没有隔离、则气隙需要更大、并且可能的最大封装高度限制为2.5mm。 但是、如果 ISOW7821F 向封装顶部提供基本隔离、则气隙可能会更小、并且封装的最大高度为3.0mm。

    如果在封装顶部有增强型隔离、则气隙可能会更小、但这在此处并不相关、因为 ISOW7821F 已安装在3.0mm 范围内。

    希望这对您有所帮助。  

    此致

    Josef  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、User5262488、Josef、

    感谢您澄清您的问题、我想我现在对它的理解更好。 为了使我们的讨论更简单并确保我们都在同一页上、我绘制了下面的图示。

    该图显示了器件 ISOW7821F 的侧视图、其中器件的一侧为低电压(LV)、而另一侧为高电压(HV)。 器件 ISOW7821F 支持大于8mm 的间隙(如数据表所述)、但根据 HV 电池电压、我相信 LV 和 HV 之间应用的实际间隙要求远低于8mm、让我们将应用间隙要求称为 x1 (如图所示)。

    HV 侧的器件引脚与顶部的底盘之间的间距也需要根据 LV/HV 间隙要求进行保持、以避免任何电弧。 因此、还需要将 x2保持为等于或大于 x1。

    根据您的问题、我了解客户需要根据 ISOW7821F 支持的隔离级别(v1)确定 x3。 如果我的理解不正确、请更正。

    我想告知、我们没有 v1的特征、因此我们没有 v1的引用值。 由于芯片和封装顶部之间存在模压混合物、因此该区域绝对是隔离的、但我们不知道该区域支持的隔离电压是多少、但可以说、该模压混合物隔离将远高于空气隔离。

    由于需要将 x2保持为=> x1以支持 LV/HV 间隙要求、因此我可以推测、通过保持 x2 => x1为 x3实现的值已经满足 LV/HV 间隙要求。 这是因为芯片和器件封装顶部之间存在大量的模压混合物。 芯片到机箱间距支持的隔离电压预计会高于 HV 引脚到机箱支持的隔离电压。
    请注意、这只是一个猜测、而不是一个诉求。

    总之、我们推测、如果将 x2保持为等于或大于 x1以满足 LV/HV 间隙、则 x3已满足 LV/HV 间隙要求。 这意味着、制作 x2 => x1足以满足您的应用、您不必查看 x3。


    请告诉我这有助于回答您的问题、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koti、

    封装内部是否有任何高度超过2.5mm 的带电部件? (封装最大高度为2.65mm)
    如果不是、我们就不用担心使用底部的组件。

    谢谢和 BR、
    KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KF、

    感谢您进一步澄清要求。

    不可以、封装内部没有任何高度超过2.5mm 的有源器件。 裸片和相关连接的驻留位置远低于该值、因此封装高度为2.5mm 或之后没有有源组件。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao