This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:电源电压范围

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/862033/sn6501-supply-voltage-range

器件型号:SN6501

大家好、

我看到、SN6501的数据表将电源电压重设为3.3V 或5V。 它是我们必须使用的典型值、还是可以在3.3V 和5V 之间的电源电压范围(即4V)内正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    SN6501的 VCC 电源电压可介于3V 至5.5V 之间、器件预计正常工作。 数据表中提供的器件特性数据主要是在3.3V 或5V 下获取的、或者两者都仅在3.3V 或5V 下获取、因此、VCC 电压不是3.3V 或5V 的解决方案可能会看到与数据表中提供的性能匹配的性能、例如效率。 除此之外、我们没有看到在电源电压为3.3V 和5V 的情况下使用 SN6501有任何其他问题。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao