This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO35T:当 Vcc1关闭且 RS-485侧处于活动状态时运行

Guru**** 2868520 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO35T, ISO1430, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/810819/iso35t-operation-when-vcc1-is-off-and-rs-485-side-is-active

器件型号:ISO35T
主题中讨论的其他器件: ISO1430ISO1410

你好

我的客户在以下电路中使用 ISO 35T。
初级侧断电。
RS-485侧激活、向 Y 和 Z 施加1.2VDC
此时、在 Vcc2端子上观察到0.5V 电压。
・为什么生成0.5V 电压?
・即使对 Vcc2施加0.5V 电压、ISO35T 也不工作?


此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kudo - San、

    Vcc2上看到的0.5V 最有可能是由于连接到 Vcc2的总线线路上有一个内部保护二极管。 二极管上的压降约为0.7V。

    1.2V - 0.7V = 0.5V

    如果在1.2V 引入后通电、ISO35T 是否继续工作? 总线线路上的1.2V 偏置是否可实现失效防护? 此外、我们还有比 ISO35T 新得多的产品。 ISO1410或 ISO1430与 SN6505的组合可能比 ISO35T 更强大。

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucas-San、您好!

    感谢您的快速回复。
    感谢您的合作!

    如果包含保护二极管、则绝对最大额定值的描述将被描述为 Vcc + XXV。
    ISO35T 的描述是一个绝对值。
    这是为什么?

    即使在 VCC2上产生大约0.5V 的电压、ISO35T 是否无法工作?
    客户期望不工作。

    此致、

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kudo - San、

    ISO35T 不应在0.5V 电压下导通。 这低于器件的欠压阈值。 这应该符合客户的期望。 我们可以进一步分析为什么在实验中 Vcc2上出现0.5V 电压。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucas-San、

    感谢您的评论。

    我将等待您的反馈。

    此致、

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucas-San、

    我还有一个问题。
    UVLO 的值是多少?

    此致、

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何更新?

    此致、

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kudo-San、

    我是 Manuel、是 Lucas 的隔离团队成员。 ISO35T 的 UVLO 介于2V - 3V 之间。 在2.55V 下测量的采样单元


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel–San、

    感谢您的回复!
    我知道 ISO35T 的 UVLO 在2V - 3V 之间。

    此致、  


    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上述查询是否有进展?

    此致、

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kudo-San、

    我对延迟回复表示歉意。 您是否要求更新我们客户 Vcc2引脚上显示的0.5V 电压? 如果是、您能否分享 ISO35T A 和 B 线路上是否有活动? 可以从 RS-485总线到 Vcc2进行内部连接。

    我将等待您的答复。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel–San、

    感谢您的回复、

    我正在与客户确认、我现在被问及此问题。

    请等待回答。

    感谢您的合作!

    此致、

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kudo-San、

    还可以! 请告诉我们。 如果在~1周内没有响应、此主题将因不活动而关闭。 此时、可以使用此窗口右上角的红色和黄色按钮来提出问题、从而启动新的或相关的主题。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel–San、

    感谢您的合作!

    我收到了客户的回复、因此我将进行扩展。

    - CH1 (黄色):A、高3V、低1V
    - CH2 (蓝色):B、高3V、低1V
    -ch3 (粉色):Y、1.2VDC
    -通道4 (绿色):Z、1.2VDC  


    此信息是否足以解决问题?
    请告诉我们是否有任何缺失的数据。

    此致、

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kudo-San、

    感谢您提供这些值和示波器图像。 根据给定的数据和我们端的实验室测试、可以确定 Vcc2上的0.5V 是由高阻抗泄漏路径引起 的、该路径不提供足够的电流为 Vcc2充电至 UVLO+、并且不会打开器件。


    感谢您发帖到 E2E!
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel–San、

    感谢您的回复!

    我为我的客户开发了您的答案。
    感谢您的合作

    我有客户的问题、所以很抱歉、您能继续吗?

    他们的问题如下。
    请告诉我方框图级别的高阻抗泄漏路径。
    2. Vcc2上产生的电源电压是否高0.5V 或更高?

    此致、

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kudo-San、

    不用担心!

    5µA 客户的问题、除了泄漏路径具有非常高的阻抗并将每个引脚上的电流限制在 µA μ A 的水平(我们的实验室测试中的 μ A)之外、我还无法再多说泄漏路径。 该电流非常低、不足以打开器件。

    在器件运行期间、Vcc2上的电压 不应移位或增加0.5V 或更多。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel–San、

    感谢您的合作!

    我的理解如下。
    -没有显示漏电路径路径的方框图。
    但是、漏电路径的电流绝不会开启器件的电源。
    •当客户使用上述方法时、Vcc2生成的电压不超过0.5V。

    感谢您的合作。

    此致、

    Kaede Kudo