This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:如何确定 ICC2电流消耗

Guru**** 2548770 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/815559/iso1042-how-to-determine-the-icc2-current-consumption

器件型号:ISO1042

Dan、您好!

  当我将 CANL/CANH 连接到许多 CAN 节点时、我对如何确定 ICC2值有一个疑问? 它是否会受到节点数量的影响? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    ICC2电流消耗值不取决于连接到 CAN 总线的节点数。 CAN 预计只有两个端接电阻器、每个端接电阻器在 CAN 总线的两个极端端具有120Ω Ω 的值。 由于60Ω Ω 的有效端接(由两个并联端接电阻器形成)不会随 CAN 总线上的节点数变化、因此 CAN 收发器的电流消耗也不会改变。

    ISO1042的 ICC2值应保持在数据表中定义的限值范围内、如下所示。 谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao