This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:低 EMI 解决方案

Guru**** 2973330 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, SN6505A, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/815227/isow7841-lower-emi-solution

器件型号:ISOW7841
主题中讨论的其他器件: SN6505A、 ISO7741

您好!

请告诉我、是否有比 ISOW7841更低的 EMI 解决方案。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    目前、ISOW78xx 系列器件是唯一集成了直流/直流电源的系列器件。 如果您对基于外部变压器的隔离式电源解决方案满意、则可以使用 SN6505。 基于 SN6505A/B 的解决方案可提供最佳的发射性能、并符合 CISPR 22和 CISPR 25发射标准。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar-San、您好!

    感谢您的快速响应。

    如果替代 ISOW7841、SN6505A/B、TPS76350和 ISO7741的组合是否最适合降低 EMI?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    是的、从辐射的角度来看、采用 SN6505A/B + LDO + ISO7741的分立式解决方案将是 ISOW7841的最佳解决方案。

    请注意、ISOW7841的排放在很大程度上取决于客户的 PCB、并非所有 PCB 都会产生排放问题。 如果客户尚未评估 ISOW、我建议他们评估 ISOW 以及 SN6505 + ISO77xx 作为备份选项。 如果 ISOW 已经满足其排放要求、则可以继续使用 ISOW。 如果它们不符合排放要求、则客户可以选择备份选项。

    如果客户已经评估了 ISOW 并面临排放问题、并且不想花时间进行实验来改善排放、那么您可以建议使用 SN6505 + ISO77xx 选项。 谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar-San、您好!

    感谢您的解释。

    如果我收到客户的其他问题、我理解并将与您联系。

    此致、
    加藤