This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7140CC:内部振荡器的载波频率

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7140CC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/810324/iso7140cc-carrier-frequency-of-internal-oscillator

器件型号:ISO7140CC

大家好、

客户希望了解内部振荡器的载波频率、以了解可以生成的频率范围。 请问您能给我一些关于这个问题的意见吗? 他们提出这一问题是因为他们想要考虑基于该频率范围可在其应用中应用哪种噪声抑制技术。 感谢您的支持。

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    与使用开关键控架构的 ISO77xx 不同、ISO7140CC 采用基于边沿的架构通过隔离栅进行数据传输。 基于边沿的架构不需要任何载波时钟频率来传输数据、而是在没有任何调制的情况下传输输入数据边沿信息。 请查看以下应用手册、了解基于边沿和开关键控架构的简要说明。

    由于 ISO7140CC 不涉及任何高频载波、因此该器件不会影响其他器件、客户无需采取任何措施。

    ISO7140CC 是我们较旧的器件系列之一、我们建议客户使用最新的数字隔离器 ISO77xx 系列。 它提供了多种显著的性能改进、并且在市场营销方面也非常有竞争力。 谢谢你。

    此致、

    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢您的评论。 我还有一个问题。 客户提到载波频率在应用手册中描述如下:"由于低频输入信号要求内部电容器采用非常大的值、因此这些信号采用内部振荡器载波频率进行脉宽调制(PWM)、从而产生足够高的频率、 能够通过电容隔离层"。

    您能不能在低频输入信号下提供高于载波频率的评论?

    此致、

    佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    很抱歉、我最近几天出差时的回复延迟。

    感谢您的输入、是的、低数据速率输入将采用 PWM 调制、正如我之前提到的应用手册中所述、也在相应的数据表中进行了介绍。 该载波的频率约为100kHz。 请注意、与 OOK 架构不同、这是一种频率非常低的载波、我们通常不会考虑任何应用中的这种问题。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao