This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO USB2.0解决方案或 TIDA 请求

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A, TUSB2046B, TUSB2036, TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/813979/iso-usb2-0-solution-or-tida-request

主题中讨论的其他器件:TUSB2077ATUSB2046BTUSB2036TUSB1210

大家好、

客户询问我们现在是否有隔离式 USB2.0全速解决方案? 如果我们有相关的 TIDA 或应用手册、这可能会大有帮助。

非常感谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有 USB2全速集线器、如 TUSB2036、TUSB2046b、TUSB2077a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    遗憾的是、我们的隔离产品系列中目前没有隔离式 USB 解决方案。 谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kotes、

    感谢您的回复。 我们能否使用 USB 产品+数字隔离器来实现这一目的?  

    谢谢!

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    关于 USB 隔离的分立式实施、ISO77xx 等数字隔离器可用于隔离 USB、前提是 MCU 支持 ULPI 接口并使用 TUSB1210等外部 USB 收发器。 MCU 和 TUSB1210之间的 ULPI 接口遵循标准数字逻辑电平、因此、可以使用 MCU 和 TUSB1210之间的数字隔离器的多个通道来隔离这些通道。

    请参阅以下 E2E 帖子、了解更多详细信息、谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao