This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740-Q1:共模瞬态抗扰度测试

Guru**** 2413590 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7740-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/814812/iso7740-q1-common-mode-transient-immunity-test

器件型号:ISO7740-Q1

大家好、团队、

我在 ISO7740-Q1数据表的第21页上遇到了有关共模抗扰度测试电路的问题。  对于该测试、测试期间内侧 EN 是否连接到 VCCI、外侧 EN 是否连接到 VCCO?  如果不是、我们是否在输入和输出都启用的情况下获得 CMTI 测试结果?

感谢您的支持!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    是的、对于我们的所有 CMTI 测试、EN 引脚与 EN 引脚上的100nF 电容一起连接到相应的 VCC、以确保 EN 引脚不会影响隔离通道的真正 CMTI 结果。

    对于 ISO7740-Q1、请注意、EN 仅在 VCC2侧可用、因为 EN2和 VCC1侧没有 EN 引脚、因为没有 OUT 引脚。 EN 仅可用于控制 OUT 引脚。 谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao