This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:ISO3082隔离式 RS485、有效传输距离是多少?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/814577/iso3082-iso3082-isolated-rs485-what-is-the-effective-transmission-distance

器件型号:ISO3082

您好:

ISO3082隔离式 RS485、有效传输距离是多少?

此致

Leon

文晔集团 μ A

广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A

手机:(86) 159 8985 2994

电话:(86) 755-26743880 分机:6643

传真:(86) 755-26743990

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    可在 RS-485总线上实现的传输电缆长度取决于多种因素、例如数据速率、电缆电容和损耗、最大收发器差分输出电压等。 一般经验法则是、下图显示了在给定数据速率下可以实现的典型电缆长度。

    查看该图、您可以看到、对于100kbps 的数据速率、可以实现1200m 的距离。 对于较高的数据速率、可以实现的最大电缆长度会下降。 有关与最大传输电缆长度不同相关性的更多详细信息、我建议您阅读以下应用手册。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao