This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:CAN SN6501支持双路输出电压并在第二侧进行隔离

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/814189/sn6501-can-sn6501-support-dual-vout-and-isolated-at-secondly-side

器件型号:SN6501
主题中讨论的其他器件: SN6505A

大家好、

我的客户正在调查 SN6501、想知道它是否支持2个隔离式输出(Vout_1和 OUT_1和 Vout_2是隔离式的)。 对于他的应用、Vin 为5V、Vout_1为5V@100mA、Vout_2为5V@100mA。

团队能否提供推荐的原理图?

2.建议的变压器器件型号。

3. SN6501 EVM 是否通过 EMC (RE)测试? 是否可以与我的客户共享任何重新测试报告?

测试? 是否可以与我的客户共享任何重新测试报告?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    是的、SN6501和 SN6505器件还可以驱动具有多输出绕组的变压器。 SN6505是一款开环推挽式变压器驱动器、因此只要峰值输入电流和最大输出功率不超过器件支持的额定值、其运行就不受变压器次级侧绕组数量的影响。

    对于需要两个彼此隔离且每个电压轨上需要100mA 电流的应用、SN6505A/B 将是最佳选择、因为 SN6501可能无法支持功率输出。 请务必参阅以下链接中的应用手册、了解一些示例双路输出变压器及其原理图。 我建议客户与 Wurth 或其他变压器供应商联系、以检查他们是否已有满足客户要求的变压器、即生成两个分别支持100mA 的5V 输出电压轨。

    SN6505A 的开关频率为160kHz、而 SN6595B 的开关频率为420kHz、这两种开关频率都远低于大多数辐射发射标准的频带、这些标准始于30MHz、如 CISPR 22。 因此、SN6505器件不会导致任何辐射发射问题。 我拥有 SN6501的 CISPR 22类发射测试数据、我们也希望 SN6505具有非常相似的性能。 请在下面找到测试数据。 谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao