This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7821:降压建议和短路最大电流

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821, TPS560200, TL331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/808490/isow7821-step-down-recommendation-and-short-circuit-maximum-current

器件型号:ISOW7821
主题中讨论的其他器件: TPS560200TL331

大家好、团队、

我的客户计划在其新设计中使用 ISOW7821、但正在努力寻找一款能够为 ISOW7821提供5V 电压的良好降压转换器。

你有什么建议吗? 您可能已经看到了与此器件组合使用的一些最常用的降压转换器。 我们首先考虑使用 TPS560200、但如果您有任何建议、请告知我。 如果没有 、我将尝试在电源管理论坛上从 ISOW 要求的规格开始提问。

此外、ISOW7821在输出端受到短路保护、但未显示最大直流电流:对于5V -> 5V 应用、我在 DS 中找到137mA (但不完全是最大值)典型直流电流的指示。
        我想问您是否有最大电流数据、或者对初级侧(ISOW7821的 Vcc 侧)施加限制是否更适合我;如果我想使用具有输入分流、迟滞和输出的 TL331比较器来驱动 TPS560200的使能端。

请告诉我您的想法或您有什么建议。

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    • 您是否有方框图或终端设备的更大要求? 这将有助于我们缩小对电源降压的要求。 我的起始建议是直接从器件本身或通过适当的 LC 值选择具有低输出纹波的器件。
    • 有关最大直流电流主题:
      • 您可以看到、电流限制规格现在是137mA 的典型值
      • 这将在典型值周围有有限的展频、因此我还会考虑如您所示对初级侧电源有限制[您可以在此处适当选择降压的电流限制]
      • 为了帮助解决上述问题、我们以 第7.8节[安全限制值]中指定的最大值的形式提供了指导。 这需要在系统级别进行处理、因此如果您选择了具有适当限制的电源、它将在这里有所帮助。
      • 为完整起见、我们还需要了解终端应用的需求。 所需的典型工作负载电流是多少? 请注意、在7.10中、我们记录了 ISOW 仍可向 外部负载提供的最坏情况下的最小电流、即~130mA。

    一旦要求明确、通过电源管理论坛进行检查也可以帮助您获得其他反馈。

    此致、

    Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    是否有上述跟进想法? 或者、您是否决定使用 TPS560200?

    此致、

    Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhi:

    抱歉、我仍在等待客户的反馈。 如果有任何变化、我将向您进行更新。

    再次感谢您的登记!

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    请告诉我们客户的想法! 如果很快没有响应、此主题将关闭、但是您可以使用此窗口右上角的红色和黄色按钮重新打开或提出新的/相关问题。


    谢谢、
    Manuel Chavez