This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:如何知道静态电流或空载效率

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/812005/sn6505b-how-to-know-the-quiescent-current-or-the-efficiency-of-no-load

器件型号:SN6505B

您好,

  我们使用 SN6505来实现3.3V 输入和隔离式5V 输出。    效率 对于我们的系统而言非常重要。 因此、我们需要了解  SN6505的静态电流或空载效率。  如何计算或在哪里可以找到它? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    SN6505是一款开环(无反馈)推挽式变压器驱动器、因此不会针对较低的输出电流负载采用任何较低的功耗模式运行。 因此、当负载电流为零时、SN6505的输入电流将介于20mA 至30mA 之间。

    请注意、当输出端未连接负载时、无论输入电流是多少、效率始终为0%。 因此、如果您可以告诉我们、对于特定的负载电流、您需要满足任何特定的效率要求、我们将能够告诉您 SN6505是否满足要求。 例如、对于10% 10mA 负载、要求最低50%效率。

    SN6505还附带使能引脚、如果可能、您可以使 MCU 或模拟电路控制 SN6505使能引脚在无负载电流下将其关闭。 谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Koteshwar 的快速响应。 如果 我们具有低空载功耗、可以推荐产品吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    在无负载条件下、通常很难实现低功耗。 SN6505是我们用于隔离式电源生成的最佳器件之一。 我没有任何比 SN6505更好的器件建议。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao