This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762-Q1:为 VCC 加电后、是否需要满足 ISO776x-Q1的时序要求?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/813312/iso7762-q1-is-there-timing-requirement-to-work-iso776x-q1-after-power-up-vcc

器件型号:ISO7762-Q1

大家好、

我们的客户询问了 ISO776x-Q1的问题。

在 VCC 加电和运行之间等待 ISO776x-Q1是否有时序要求? 客户是否需要在 VCC 上电后等待一段时间?

此致、

西村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishimura、

    与其他所有器件一样、ISO776x 的上电和正常运行也需要一定的时间。 ISO776x 的启动时间通常约为100µs μ s、而在最坏情况下、启动时间可达180µs μ s。 最好在 VCCx > 2.25V 后仅在180µs μ s 后运行器件。 谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao