This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:直流电压触发器250V 至5V

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/813156/iso1211-dc-voltage-trigger-250v-to-5v

器件型号:ISO1211

我需要将高直流触发器250V 转换为5V 低电平有效、以用于工业应用。  ISO1211是否是一个不错的选择?  Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我认为 ISO1211可能适合您的应用。 此 TI 技术手册 介绍了如何设计用于+/-48V、110V 和240V 直流和交流检测的隔离式比较器。 该技术手册中还有一个链接、用于 Excel 计算器、用于为您的特定系统求解电阻器。 您可能需要反转逻辑以满足您的低电平有效要求。

    此致、

    Dan