This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:直流/直流而不是 LDO 和建议

Guru**** 2514075 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/812940/sn6505a-dc-dc-instead-of-ldo-and-recommendation

器件型号:SN6505A

大家好、团队、

我的一位客户也计划使用 SN6505A、其输入电压范围为4.5-5V。 在本例中、注意事项

因此、它们将具有非稳压5V 线路隔离、但需要通过 I=300-350mA 的电流从该线路获得3.3V 稳压电压。

问题是、他们能否使用直流/直流转换器而不是 LDO? 您是否发现任何问题?

如果可以、您能建议使用小型降压和高效吗? 在 PCB 上、它们没有太大的空间。

提前感谢您。

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    客户可以在基于 SN6505A 的隔离式电源的输出端使用直流/直流转换器而不是 LDO、而不会出现任何问题。 有关降压转换器的器件建议、我建议您联系直流/直流转换器团队。 您可以在电源管理论坛中发布问题以获取器件建议。 谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢您的回复!

    我想知道直流/直流、因为在 DS 中、它仅指定使用 LDO。 但您的确认是明确的。

    感谢您的建议。

    祝你度过美好的一天!

    BR、

    Adrian