This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] SN6505B-Q1:在高环境温度下驱动波形失真

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/808857/faq-sn6505b-q1-driving-waveform-distortion-at-high-ambient-temperature

器件型号:SN6505B-Q1
主题中讨论的其他器件: SN6501

大家好、团队、

我的客户将 SN6505B-Q1置于85°C 的试验室中、然后输出电压变为异常。 请查看以下波形。

将 SN6505B-Q1置于电流监控板上并靠近分流电阻器。 当电路板被放置在处理室内并且大电流流经分流电阻器时、分流电阻器的温度。 为140°C、变压器为125°C、SN6505为110°C

示波器波形的测量点与上图相同、驱动波形(CH2、绿色)在高温环境下变为失真。 他们能不能帮我们对其进行评论、以及我们能做什么实验来找出根本原因。

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您在此帖子中包含波形、数据集和温度点;它们有助于在此处扣除根本原因。 如果 SN650x 系统采用 SN6501-SN6505数据表中的典型配置之一、则由于肖特基二极管中的高反向泄漏电流、输出电压电源可能会崩溃(或失真)。

    在高于85dC 的温度下、许多肖特基二极管的反向泄漏电流会增加到~1000uA 范围、这对于系统正常运行来说太高(这是由于必须在推挽式电源中保持电流平衡)。 如果我们的客户预计其系统将在高温下运行、请鼓励他们使用低泄漏肖特基二极管(例如 RB168MM-40)替换电流二极管。

    SN6505数据表的第9.2.2.3节所述、选择合适的肖特基二极管是推挽电源的重要考虑因素。 反向泄漏电流的比较如下所示:



    这可能是我们客户问题的原因、但如果我可以提供其他信息或见解、请告知我! 我将等待您的答复。


    最棒的
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    非常感谢您的快速响应、我建议客户尝试其他类似您建议的肖特基二极管、并告知您测试结果。

    此致、

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    不用客气! 我们的客户是否实施了低泄漏肖特基二极管并测试了其系统? 请告诉我!


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez