This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7810:FIT 数据请求/ISO7810等

Guru**** 2925250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/811414/iso7810-fit-data-request-iso7810-etc

器件型号:ISO7810

您好!

TI.com 上没有以下多个器件的 FIT 数据。 您能否向我提供这些数据的 FIT 数据和测试温度(℃)?

ISO7810FDWWR
ISO7820DWWR
ISO7840DWWR
ISO7842DWWR

此致、

Yuta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    感谢您的发帖。 请允许一名团队成员在星期一返回您、并提供所需的数据。 谢谢你。

    此致、

    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!  

    很抱歉耽误你的时间。 您请求的器件的时基故障率如下:  

    使用温度:55°C

    器件 时基故障 MTBF
    ISO7810FDWWR 0.5. 2.02E+09
    ISO7820DWWR 0.5. 2.02E+09
    ISO7840DWWR 0.5. 2.02E+09
    ISO7842DWWR 0.5. 2.02E+09

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

    Yuta