This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3086:Vcc1和 Vcc2之间的上电序列

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/812397/iso3086-power-up-sequence-between-vcc1-and-vcc2

器件型号:ISO3086

大家好、

ISO3086的 Vcc1和 Vcc2之间是否有任何上电顺序要求?

例如、
Vcc1=3.3V、Vcc2=5.0V
如果 Vcc2 (5.0V) 的上电速度快于 Vcc1 (3.3V)、是否存在任何问题?
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ninomiya-San、

    由于 ISO3086和 TI 的其他数字隔离器在每个隔离侧都有一个单独的裸片、因此 Vcc1和 Vcc2之间没有上电序列要求。 可以对其中一个进行上电、同时任何输出信号都将处于其默认状态。


    感谢您发布到 E2E、

    Manuel Chavez