This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:隔离器变得非常热、VISO 超过5.5V、不稳定

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/812307/isow7841-isolators-getting-extremely-hot-viso-is-exceeding-5-5v-unstable

器件型号:ISOW7841

大家好、我正在尝试使用 ISOW7841进行原型设计、方法是使用 SPI 从"主控"Arduino 到连接到第二个 Arduino 3.3V 的外部 SPI 接口 ADC。 无论出于什么原因、芯片在最初运行5分钟后开始变得异常热、我注意到 VISO 上的电压变为高电平。 我已经按照所附的图中所示进行了布线。 有什么想法吗? 我知道我没有去耦电容器、但这是否会对直流/直流转换器产生负面影响? 这种芯片很贵(~ 10美元) ,我觉得我已经销毁了2:/

此外、还需注意的是、当未连接 Arduino 主设备时、从 VISO 到 GND2的电压约为2.3V、我对此感到好奇。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    欢迎访问 E2E 论坛! 感谢您发布这些有用的详细信息和图纸。

    是的、去耦电容器必须同时连接到 ISOW7841的 Vcc 和 Viso -这正是 Viso 电压在浮动时约为2.3V 的原因、正如 您在本帖子中所看到的那样。 由于 ISOW7841的电源反馈操作、我们建议 Vcc 上的去耦电容器比 Viso 上的电容器至少高100uF ISOW784x 数据表的第11节-电源建议中对此进行了说明。

    包含上述去耦电容器应该是您的解决 方案、但在 Viso 持续超过5.5V 的情况下、外部组件可以帮助调节 Viso (如齐纳二极管)或复位 ISOW7841、如隔离式直流/直流转换器过压保护技术手册中所述。 还请确保 ISOW7841的两个 GND1引脚连接在一起、两个 GND2引脚连接在一起。


    请告诉我是否可以实施这些解决方案! 我将等待您的答复。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我将从 DigiKey 订购这些电容器、并告诉您具体情况。

    将会