This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7221C:ISO7221A 与 ISO7721D

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, ISO7221C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/811781/iso7221c-iso7221a-vs-iso7721d

器件型号:ISO7221C
主题中讨论的其他器件:ISO7721

大家早上好。
在我的应用中、我必须隔离以500kbps 速率工作的 canbus 线路。
您认为这两个隔离器中的哪一个最适合?

通过比较数据表中的两个隔离器、我发现 ISO7721模型的性能高于 ISO7221c、但 ISO7721的价格低于 ISO7221。

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Robert、  

    ISO77xx 系列数字隔离器是我们最新的产品系列、性能优于 ISO72xx。 我们还对我们一侧的器件进行了成本优化、因此我们能够以与前几代产品相比具有成本优势的价格提供我们最新的隔离器。 因此、在这种情况下、您不必在性能与成本之间进行折衷。 ISO77xx 可为您提供这两者。  

    我会推荐 ISO7721、因为它具有更好的性能。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    Dan