This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3086T:低速驱动

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3086T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/809522/iso3086t-low-speed-drive

器件型号:ISO3086T

大家好、

这是一个规格上限为50Mbps 的产品。 低速时的使用是否存在问题?

我的客户希望以9.6kbps 的速率使用。

该器件识别出它没有针对低速进行对齐。

请告诉我、在低速下使用时是否有需要注意的地方

我找到了以下内容。

https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2019/04/09/frequently-asked-questions-and-answers-for-rs-485-transceivers?jktype=e2e_blog

"较低频率范围,电缆串联电阻与线路末端端接之间的相互作用会导致信号衰减。"

如果有可能不会超过 V IT 阈值、则应采取哪些措施?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第8.4节未显示任何超时;没有较低的速度限制。

    链接的博客文章介绍了在超长电缆中发生的影响、其中电缆导体的电阻过高。 您是否使用1公里长的电缆? 如果是、您可以通过使用直径更大的电线或使用多条并联电线来降低电缆电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回应、Clemens!

    Kenji、

    如 Clemens 所述,RS-485或 ISO3086T 的速度限制不低,但根据电缆长度的不同,其 最大限制20Mbps*。 9600 bps 通常用于低速和远距离应用、 如果电线/电缆较短且总线上的节点较少、则需要考虑的注意事项不多。 为了实现最佳的信号完整性、始终最好将交流线路阻抗与相同值的端接相匹配、 但是、终端网络在网络的双向环路时间远高于单个位时间(~<0.1×双向环路延迟)的系统中并不重要、如 本博客文章中所述

    有关计算可连接到总线的节点数量的方法、请查看 此常见问题解答。


    感谢您发帖到 E2E! 如果您有其他问题或想要了解更多信息、请随时答复。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

    *PSA:为了阐明原始帖子,ISO3086T 的最大信令速率为20Mbps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我很理解。

    此致、

    Kenji