This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:查看 SPI/I2C 接口和 EMI/EMC 的原理图

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, ISO7740, ISO7741, ADS124S08, DAC8771

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/808528/iso7740-review-schematics-for-spi-i2c-interface-and-emi-emc

器件型号:ISO7740
主题中讨论的其他器件:ISO1540ISO7741ADS124S08DAC8771

请帮助我们查看 ISO774x (和 ISO1540)的原理图(随附)。

我们使用 ISO7740/ISO7741 将 SPI (具有多条 CS 线路)从非隔离式电源侧的 MSP432E (3.3V 和 GND)连接到隔离式电源上模拟 DAC/ADC 和模拟开关(ISO_3V3_VDD_A 和 GNDS)的 SPI 线路。 我们还将 ISO1540用于从 MSP432E 到 TMP117X 的 I2C 线路。

例如、

我们是否需要更换0r (例如 R13、R18、R19和 R20、...) 输出引脚处的非零值的情况? 我们知道 ISO774x 输入上有1.5M 的内部 PUR。

我们应该如何从 MCU 配置 SPI/GPIO 线路的 PDR/PUR 电阻器? 此外、还有到 DAC/ADC/模拟开关(例如 DAC8771、 ADS124S08)的 SPI 线路。  

我们是否需要为 EMI/EMC 添加任何滤波器?

谢谢。

e2e.ti.com/.../ISO7740DBQ_5F00_ISO7741DBQ_5F00_for_5F00_MSP432E_5F00_DAC_5F00_SPI_5F00_Isolation.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lasto、

    感谢您发帖到 E2E! 无需在 ISO774x 输出引脚上更改0Ω Ω 电阻器;通常、这些电阻器可以直接连接到 DAC 或 ADC 输入、但填充50Ω Ω 电阻器有助于在瞬态事件期间减小电流。 如前所述、器件上的内部上拉电阻器会随器件的默认输出状态而变化。 对于未使用的通道、如 ISO7740的通道 B、请务必将输入引脚(4)连接到 Vcc (其默认输出状态 )、如本 E2E 博文所述。 这种做法可防止未使用的通道通过隔离栅传输信号、并且不受噪声拾取的影响。

    ISO774x 和 ISO1540不是电力输送器 件、因此 EMC 和 EMI 水平非常低、不应担心、但对于低辐射设计参考、您可以查看我们的应用报告《使用 ISOW784x 进行低辐射设计》。

    通常、可以将 SPI 和 GPIO 线路直接连接到上述器件、但如果您有 MISO 线路、上拉或下拉电阻器将为其提供已知的默认状态、而不是在不使用总线时浮动。


    如果我能提供更多信息或清晰度、请告诉我!


    尊敬的、
    Manuel Chavez